This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8843EVM:电机未步进

Guru**** 2350610 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8843, DRV8841
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/631146/drv8843evm-motor-not-stepping

部件号:DRV8843EVM

您好  ,按下步进按钮时看不到电机移动。  

设置如下:

示波器 连接到电机 A+和B+ (仅 正在调制其中一个电机相位)。

复 选复选框复选

电机连接到J3

电机电压 = 20V。  

电流设置为1 A。主板跳线 设置为默认值。

我错过了什么吗?

 提供的应用程序不支持DRV8843,是 可用的更新。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,James:

    您是否检查了测试点的控制信号? 有报告称,最初打开时,控制信号可能与GUI不同步。

    您能否澄清您的陈述"所提供的应用程序不支持DRV8843"?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,未提供用于选择8843的选项卡。
    MCU与DRV 8824/8843之间8843之间的接口不同。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,James:

    DRV8841-43是否有选项卡? 您能否提供GUI的屏幕截图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第二次尝试,没有选项卡 可用于选择8843

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Rick

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,James:

    DRV8841-43选项卡应用于控制DRV8841或DRV8843。 如果您选择此选项卡,它是否有效?