请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV3245Q-Q1 尊敬的
l计划使用drv3245降低 drv3205的成本, drv3245引脚是否与引脚drv3205连接? 除了辅助监护系统功能之外,是否还有其它不同之处?
drv3245何时可以生产? 我们可以使用drv3205获得折射设计还是相同的设计? 提前感谢;
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的
l计划使用drv3245降低 drv3205的成本, drv3245引脚是否与引脚drv3205连接? 除了辅助监护系统功能之外,是否还有其它不同之处?
drv3245何时可以生产? 我们可以使用drv3205获得折射设计还是相同的设计? 提前感谢;