This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV1.1873万:FS设置问题

Guru**** 2361250 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/643029/drv11873-question-of-fs-setting

部件号:DRV1.1873万

你(们)好

我有 DRV1.1873万的问题

1.
 高速风扇电机和低速风扇电机之间有何区别?

电动机快速转速超过1万转/分。

低速风扇电动机不超过1800。

如何在1600和1万之间进行选择。

二.

 FS针脚是否应 拉高?

现在,我正在使用 Nidec的Smart_28S电机。

所需的电机速度为7200。

FG 频率为480 Hz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    FS -这实际上归结为输出PWM频率。 如果可以选择62.5KHz或125 KHz。 我的建议是从125KHz开始

    SEIL