This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8825:关于衰减模式的配置

Guru**** 2350610 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8825, DRV8711, DRV8884, DRV8880
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/631483/drv8825-about-configuration-of-decay-mode

部件号:DRV8825
主题中讨论的其他部件: DRV8711DRV8884DRV8880

您好,

 

关于DRV8825上的衰减模式,我的客户询问了一些问题。

他们将根据电机电流配置这些模式。

(问题)

(1)您是否有建议配置作为第一步指南?

例如,以下文档(用于DRV8711)是否可用于DRV8825的衰减模式?

http://www.ti.com/lit/an/slva637/slva637.pdf

(2)在全阶,半阶及1/4阶的情况下,他们应如何考虑这些模式下的衰减模式?

 

此致,

Tao2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,TAO_2199,

    衰减设置取决于系统电压,电动机规格和电机转速。 我们最多可以推荐一些起点。 由客户根据应用程序确定最佳设置。

    仅供参考--较新的DRV8880和DRV8884/5/6具有额外的衰减模式,这些模式通常会比DRV8825减少更多的电流纹波。


    (1)您是否有建议配置作为第一步指南?

    >>混合衰减是一个良好的起点。 如果当前波形看起来良好,请切换至慢速并重试。 如果波形有问题,请尝试快速衰减。

    (2)在全阶,半阶及1/4阶的情况下,他们应如何考虑这些模式下的衰减模式?

    与上文相同的建议。