This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV1.0975万:DRV1.0975万 SW引脚电阻值问题

Guru**** 2362230 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/643140/drv10975-drv10975-sw-pin-resister-value-question

部件号:DRV1.0975万

您好,TI成员

我的客户没有39欧姆作为SW引脚输出电阻器,他的公司的自由派可以找到51欧姆作为最近的电阻器,或者 24欧姆作为另一侧的电阻器。

我想问的是,电阻值是否非常重要,并且只能使用39欧姆值?

我知道它只是一个线性监管者,并且有反馈,我认为价值不会如此重要。

请帮助,谢谢!

巴西

Bruce

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bruce:

    39欧姆基于DRV1.0975万的电流限制。 它仍将作为带电阻器的开关调节器工作。 我的建议是将电阻串联放置在接近39欧姆的位置。

    谢谢!

    SEIL