This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-DRV8301:需要直接扭矩控制,用于频繁起动和停机的应用

Guru**** 2350610 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8301
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/631358/boostxl-drv8301-need-direct-torque-control-for-application-involving-frequent-starts-and-stops

部件号:BOOSTXL-DRV8301
主题中讨论的其他部件:DRV8301

您好,我一直在使用DRV8301增强包和Instaspin实验室,但最近我从TI FAE Lenio Cacula那里了解到instaspin (无传感器FOC)可能不是频繁启动和停止的应用的好选择。 您能帮我找到替代方案吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Mitchel,

    您多久开始和停止一次?
    系统电压和电流是多少?
    电机是否提供霍尔传感器/元件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它可以在任何时间内停用,然后需要能够启动,运行1-2秒,然后再次停止。 它还需要能够从失速提供扭矩。 电压为24-30 V。电流目前约为2安培。 是的,我们有霍尔传感器