This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8802-Q1:从vmx到VCP的1M欧姆重置器

Guru**** 2350610 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8801A-Q1, DRV8802-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/631452/drv8802-q1-1m-ohm-resitor-from-vmx-to-vcp

部件号:DRV8802-Q1
主题中讨论的其他部件:DRV8801A-Q1

大家好,

您能否帮助我了解为什么DRV8802-Q1的vmx和VCP之间有一个1M欧姆电阻? 此外,为什么同一系列器件(如DRV8801A-Q1)不使用此1M欧姆电阻?

谢谢!

Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jared,

    电阻器是可选的。

    有关详情,请浏览网页( e2e.ti.com/.../190.8513万 )。

    大多数器件内置此电阻器。