This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8301:永久设置电流放大器&'s增益

Guru**** 2353800 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8301
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/630275/drv8301-setting-current-amplifier-s-gain-permanently

部件号:DRV8301

您好,

我在DRV8301上开发了BLDC驱动器(在Booter Pack上引用)。 开发版主板工作正常。 但我有一个关于确定收益的问题。

最小增益为10VpV,而我设计的硬件具有20VpV增益,我尝试通过SPI将增益更改为20VpV,但每次都默认为10VpV。

是否有办法将增益永久设置为某个设定值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jesal:

    是否使用EN_GATE禁用设备? 这将重置SPI寄存器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,先生,
    是,禁用系统启用标志时禁用ENGATE。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    但是我的应用程序设计为必须关闭DRV8301和控制器F2.8069万M的电源
    因此,每次打开设备电源时,我都必须发送SPI命令来将增益设置为20V/V?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Jesal:

    是的,您必须在为设备供电或提升EN_GATE时发送SPI命令,才能将SPI寄存器设置为非默认值。