This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV3205-Q1:推荐的工作电源电压与绝对最大额定值对比

Guru**** 2361680 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV3205-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/639143/drv3205-q1-recommended-operating-supply-voltage-vs-absolute-maximum-rating

部件号:DRV3205-Q1

您好,

此问题与DRV3205额定电压有关。  

绝对最大VSH和VS为60V,推荐的工作电源电压为40V。

如果我们有36V直流导轨,并且我们确实希望其直流导轨上会有一些波动,这可能会暂时超过40V。

TI是否建议将DRV3205用于此应用? 栅极驱动器是否在40至50V之间正常工作?

提前感谢。

此致,

Rohit。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rohit:
    如您所述,DR3205的建议最大电压为40V。 您希望超过40V电平多长时间?
    50V的ABS最大摆幅是否符合您的预期?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    能否提供DRV3205评估板的示意图?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rohit:

    DRV3205-Q1专为开发功能性安全汽车应用的客户而设计和设计。 如您所知,这些是非常专业的应用程序,具有高级保密协议和限制。 我们是否可以将此对话移动到电子邮件或e2e私人消息? 我已向您发送了一个朋友请求,其中包含我的电子邮件地址。

    谢谢!
    Garrett