This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2667EVM-CT:I&'d想要购买USB2ANY以使用Haptic控制台,但可以在线上找到一个。 为什么?

Guru**** 2362840 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, DRV2667, LM3532EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/641998/drv2667evm-ct-i-d-like-to-purchase-usb2any-to-use-haptic-control-console-but-can-find-one-nowhere-on-line-why

部件号:DRV2667EVM-CT
主题中讨论的其他部件:USB2ANYDRV2667

各位专家,您好!

我想自己设计PWM或波形,发现'Haptic Control Console'(触点控制台)是其中一个很好的方法。

但是,数据表显示USB2ANY是通过USB发送/接收I2C信号的必要条件。

(我已检查主板的USB端口仅用于电源。)

我花了很多时间找一个,但没有地方买。  

如何获得? 请帮助我设计波形。

附注:我还设法使用Arduino和drv2667库设计窗体,但要精确设计,太麻烦了。

有4个变量,数量级/频率/持续时间/信封,但很难计算数字并将值应用到新模式。

有没有好的方法来绘制图案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    型号为'HPA665'
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Woonyung Lee,

    欢迎来到E2E,感谢您对我们产品的关注。
    我的一位同事将向您解释如何获得USB2ANY。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jos é,感谢您的善意。 但是3天内没有人联系过。 请您再询问一下您的同事吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Woonyung Lee您好!

    我们对延误深表歉意,我们团队的大部分成员都在感恩节假期外出。 USB2ANY设备目前正在进行发布过程,将作为其独立设备发布,并提供相应的文档,我们正在努力将其添加到我们的EVM中。 它将在接下来的几个月内提供。

    立即获得USB2ANY的一种方法是订购 LM3532EVM,LM3532EVM是一款LED驱动器,它的封装中包含USB2ANY。