请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
大家好,
我目前正在使用编码器作为传感器对PMSM执行FOC。 后来我分析发现,在较高的速度(1.5万 RPM或以上)下,感测角位置的推导并不能提供精确的速度,即:速度看起来像一个正弦波,它在一个平均值(偏移)上,而这个值不是它应该具有的正确直流值。 而在较低的速度下,派生位置所产生的速度是准确的直流值。
请告诉我们这里可能有什么问题!
非常感谢,TI社区,
巴西,
Abdelmouneim。