This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8320:将电源与FET电源分离

Guru**** 2353820 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8320
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/631042/drv8320-separating-the-power-supply-from-the-fet-supply

部件号:DRV8320
主题中讨论的其他部件: DRV832X

大家好,

我想知道DRV8320的电源电压是否可以与FET的电源电压分开? 如果是,这些电压之间的距离是否有限制?

谢谢!

Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jared,

    建议不要将DRV832x的电源电压与FET的电源电压分开。

    DRV832x设备设计用于虚拟机和VDRAIN以相同的电压运行。 将两者分开可能会导致栅极至源电压和VDS监视器出现问题。