This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/DRV8412:DRV8412-C2-Kit的STEP / DIR接口示例代码

Guru**** 2362230 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/642474/ccs-drv8412-step-dir-interface-sample-code-for-drv8412-c2-kit

部件号:DRV8412
主题:controlSUITE中讨论的其他部件

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我想查找将STEP/DIR接口应用到DRV8412-C2-Kit示例项目(步进项目)的示例代码

是否有人有这样的示例代码? 您是否会与我分享示例代码(如果有)。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Paul:

    注:该主板的软件可在controlSUITETm软件包内找到。 从ti.com/controlsuite下载controlSUITE。 安装后,导航至"开发工具->电机"部分下的"DRV8412-C2-Kit刷式和步进电机控制"。

    您是否正在寻找不同的东西?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rick:

    感谢您的及时回复。
    正如您所指出的,我正在使用控制套件中的示例代码库。
    实际上步进器示例代码在调试模式下运行,带有speedref变量输入。 我想知道如何将脉冲计数从GPIO步进引脚输入更改为SpeedRef变量。 或者,如果我需要邀请新的方案来将脉冲输入更改为目标电压,我最关心的是什么才能在ADC,PI控制环路,步进引脚GPIO ISR之间实现不带时间抖动的平衡操作?

    此致,