This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8412:RDSon过高,适合用于工业应用?

Guru**** 2353800 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8412, DRV8711
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/630647/drv8412-rdson-too-high-suitable-to-use-in-industrial-application

部件号:DRV8412
主题中讨论的其他部件: DRV8711

您好,TI:

我正在寻找一些能够达到48V最大电压并具有2.5A连续电流驱动的步进电机驱动器。 看着DRV8412,它是适合我的零件之一,但是看着RDSon,它是110 mΩ,它很高。

您能否帮助告知此设备是否适合用于工业电动机驱动器应用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,微服,

    有几个选项:

    1)您可以并行处理DRV8412的输出,以减少RDS打开。

    2)您可以切换到门控驱动器。 DRV8711就是一个例子,它允许您选择所需的FET。