This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8703-Q1:分流,Ichopp,过流

Guru**** 2361250 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8703-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/642379/drv8703-q1-rshunt-ichopp-over-current

部件号:DRV8703-Q1

尊敬的*:

使用TI DRV8703-Q1驱动BDC的WAN。

电动车窗电机的规格为:

无负载电流<=3A
额定负载电流<=7A
锁定电流<=20A

1)我发现 DRV8703-Q1存在一些故障情况,例如检测最大电流。

请告诉我如何调整行程,以获得故障过流状态?

2)请您解释一下Ichop电流->我应该将Ichop设置为7A还是20A?

3)如果我想测量最大负载电流(我假设7A是最大值),那么确定Rshunt大小的正确方法是什么?

Rshun=(VSO/AV)/Imax =(5V/20)/7A = 35m Ω??

4) Rshunt现在如何影响Ichop和过流?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,D_ZERO,

    [报价用户="d_zero"]

    1)我发现 DRV8703-Q1 存在一些故障情况,例如检测最大电流。

    请告诉我如何调整行程,以获得故障过流状态?

    [/引述]

    通过VDS控制寄存器设置故障过流。 该值取决于FET的RDSon和所需的过流电平。

    2)请您解释一下Ichop电流->我应该将Ichop设置为7A还是20A?

    切碎电流值由您和系统要求决定。 请记住,不同设备之间会有一些差异。

    [报价用户="d_zero"]

    3)如果我想测量最大负载电流(我假设7A是最大值),那么确定Rshunt大小的正确方法是什么?

    Rshun=(VSO/AV)/Imax =(5V/20)/7A = 35m Ω??

    [/引述]

    您可以自行决定所需的切碎级别。

    理想情况下,最好使用低Rshunt值。 如果您可以使用具有2.8V参考电压的20mOhm电阻,这会更好,因为它会降低并联电阻器中的功率。

    4)分流器现在如何影响Ichop和过流?

    Rshunt会影响切碎装置,并可能导致过电流失效。 如果设备在较低的电流下持续进行切碎,VDS监测器将不会看到过电流情况。