主题中讨论的其他部件:DRV8308, DRV8307,
我正在选择电机驱动器/控制器,我已将其缩小至DRV1.097万,DRV8308或DRV8307。 我需要将Faulhaber 2极BLDC电动机的转速从1000-8000转8000转/分提升到1000至8000转/分。 电机具有数字霍尔传感器输出,因此需要具有霍尔传感器转子位置反馈功能。 此外,驾驶员/控制器必须使用梯形3霍尔换向,以最大程度地提高扭矩输出。
查看数据表后,我可以看到DRV8307和DRV8308在可配置性方面的明显差异。 当速度"相对"恒定时,DRV8307似乎会自动切换到单霍尔换向,因此似乎排除了DRV8307。 另外,DRV8308似乎可以通过设置基本位来强制使用3霍尔换向,这是否正确?
对于DRV8308与DRV1.097万相比,DRV8308比DRV1.097万旧了大约2年,它们似乎具有几乎相同的功能,只是实施方式不同。 这是否正确? 输出驱动器或其他驱动装置是否存在任何差异,这些差异会影响在可变扭矩负载下驱动电机(特别是在我的应用中,用于张紧的扭矩负载增加)。
谢谢!
Jim