This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8302:切换期间GVDD欠压

Guru**** 2362230 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8302
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/641038/drv8302-gvdd-undervolts-during-switching

部件号:DRV8302

我正在使用DRV8302芯片和IRFS7530 FET实施BLDC控制器。 我正在调试GVDD快速下降并导致GVDD欠压故障的问题。 到目前为止,我已经做了一些初步分析。 我让系统以12V的电压运行,并且在FET附近有一个1000uF电容器。 通过探测,我可以看到PVDD,DVDD和AVDD在正确的电压下都是稳定的。 当没有切换时,GVDD稳定在大约11V,但当它尝试切换FET时,电压在我们几个人的时间内降至8V (我将尝试获取范围捕获)。 奇怪的是,这只会在我连接了电机时发生,而不会在没有电机时发生。  由于我使用具有大栅极电荷(236nC)的FET,因此切换频率限制为最大20kHz,以保持在30mA栅极驱动器电流限制之下。  

我的问题是,GVDD如此迅速下降的主要原因是什么? 内部充油泵是否可能出现故障?  

我附上了DRV8302和功率FET的原理图作为参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Tim,

    如果高侧FET中存在问题,则连接电机将提供通过绕组的路径。
    请仔细检查高侧FET是否正常工作。

    您也可以尝试在每个相位上放置一个大约1k的电阻负载。 然后打开和关闭FET,比较FET的栅电压和电源电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从电阻负载测试来看,高侧FET似乎工作正常。

    我使用1.5k电阻器作为每个相位之间的负载,该设置不会导致GVDD欠压故障。 使用12V PVDD时,高侧FET的源在接通时为12V,门在约21V的电压下驱动。 如果我只连接了1相,则在GVDD引脚上看不到任何明显的电压骤降。 如果连接所有三个相位,则在切换FET时,我会看到约2V的骤降。 这与我将电机作为负载连接时不同。 使用电机时,安全门在打开时与电源(12伏)处于相同的电压。 看起来门和电源短路,但这仅在连接电机时发生,而不是在电阻负载下。 此外(以电机作为负载),我可以看到DRV8302正在尝试以20-21V的电压驱动栅极,但由于栅极不会超过12V,串联栅极电阻器(4.7Ω Ω)上会出现9V的压降。 这是否是FET故障或其他问题的迹象?

    我还测量了CP1和CP2,大约12伏,定期切换为5千赫。 在切换过程中,有一些振铃,CP1短暂处于12V。 这是否正确? 我已附加了CP1和CP2切换的范围捕获(通道1为CP1,通道2为CP2)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经弄清楚了问题所在。 结果是焊接作业不佳,GH_C和SH_C引脚短路。 拆下短款后,一切现在都正常工作。 谢谢!