This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-DRV8301:LVBLDL-LB-BIT (电机部件- DN4240S24-06-TI)的电机规格

Guru**** 2362610 points
Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/637736/boostxl-drv8301-motor-specs-for-the-lvbldc-lb-bndl-motor-part---dn4240s24-026-ti

部件号:BOOSTXL-DRV8301
主题中讨论的其他部件:MOTORWARE

 TI销售的电动机驱动器套件LVBLDC-LB-BIT 包含一个电动机,其中未包括或提及其规格。 要使用MotorWare实验室手册,需要设置这些规格。 如果TI或供应公司(Telco Intercon)的人员能够提供他们,我们将不胜感激。 我应该注意 ,这里发布了一些有关电机的信息 ,但仔细检查部件号后发现套件中的部件是DN4240,而页面上的斑点是DN4241。  

谢天谢地  

KAS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kas:

    我们的专家已经联系过,应该很快作出答复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    是否有关于此问题的进一步信息?

    谢天谢地
    KAS L