This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2667:更改I2C地址

Guru**** 2361070 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2667
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/642062/drv2667-changing-i2c-adress

部件号:DRV2667

您好,

我使用多个DRV2667芯片,我使用了MUX驱动除一个外的所有芯片。

所以我的I2C线路上同时有两个DRV2667。

有没有技巧(RESET_CHIP是否可以作为解决方案?) 或者我可以使用地址寄存器来克服这个错误?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,欢迎使用e2e,

    遗憾的是,此设备不具有通过引脚或寄存器的可选I2C地址。
    此外,此设备只能通过寄存器访问设置为待机或重置,因此也没有硬件控制。
    我认为您应该使用一个MUX来处理一个额外的设备。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器