This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8702D-Q1:DRV8702D-Q1电阻器

Guru**** 2350800 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8702D-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/630340/drv8702d-q1-drv8702d-q1-resistors

部件号:DRV8702D-Q1

您好,

 有关DRV8702D-Q1的两个问题:

1)     R (VDRAIN) 100 Ω 系列电阻器(->  在VDRAIN和VM引脚之间应使用R (VDRAIN)电阻器,以便在VDRAIN引脚上未实施外部备用电池保护时将VDRAIN引脚的电流降至最低)。

->如果存在反极性保护,是否可以将电阻器留在外?  反极性保护位于电子设备的入口区域,而不是直接位于VDRAIN。


2)您是否有休眠销内部电阻下拉的详细信息?

Thx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Frederik,

    1)我们会尽快回复。

    2)您希望睡眠固定销的下拉细节是什么?