This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRv8320:6x PWM模式操作说明

Guru**** 2361690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/641921/drv8320-6x-pwm-mode-operation-clarification

部件号:DRV8320

您好!

我要求澄清6x PWM操作。 查看6x PWM的真实表(数据表中的表3),它仅描述逻辑状态,而不像表5中的1x PWM那样处理PWM信号。 我是否仍会将PWM发送到INHX/INLX引脚以进行变速操作,或者我是否丢失了一些东西?

-Lucas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Lucas:

    在6x PWM中,您将6个不同的PWM信号应用于6个输入(INHx/INLx)中的每个输入,输出遵循应用信号的真值表。

    谢谢!

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Matt!