This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8825EVM:DRV8825EVM

Guru**** 2348900 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8825EVM, DRV8880EVM, DRV8880
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/630253/drv8825evm-drv8825evm

部件号:DRV8825EVM
主题中讨论的其他部件: DRV8880EVMDRV8880

您好,

我正在寻找一种易于实施的步进电机驱动装置,以便在电子学文凭学生的实验室课程中引入对步进电机的控制。 您能否告知 DRV8825EVM是不是明智的选择?

如果您还可以 建议一个可连接到该装置的合适电机,请对此表示感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Maya:

    有多种选择。 我建议使用DRV8880EVM。 此EVM比DRV8825EVM具有更大的灵活性。 DRV8880也是一款更新的产品。

    有关步进电机的建议,我建议您联系电机制造商。