This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 我们是否可以拥有具有汽车等级的单极电机驱动器?

Guru**** 2360050 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8823-Q1, DRV8824-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/641864/may-we-having-uni-polar-motor-driver-with-automotive-rating

零件号:步进电机

您好,先生  

我的客户请求规格如附件所示。 您是否可以使用 汽车评级的建议部分?

          太棒了

e2e.ti.com/.../en_5F00_motor_5F00_caty21.2873万66373.pdf</s>6.6373万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Bogey,
    请客户查看DRV8823-Q1和DRV8824-Q1步进电机驱动器。 请告诉我们是否存在有关设备的特定问题。 谢谢你。