This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8303:DRV8303是否具有内部下拉门电阻器?

Guru**** 2350610 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8303
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/630177/drv8303-does-the-drv8303-have-internal-pull-down-gate-resistors

部件号:DRV8303

你好

我正在使用DRV8303执行一个快速示意图,门驱动器输出上似乎没有任何下拉电阻器。 我看不到数据表中有关下拉数据的任何数据,而且任何参考设计中都没有数据,但如果需要,我会在没有数据表的情况下对PCB进行整理。

谢谢

Graham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Grady,

    当设备被禁用时,该设备在门电阻上确实有内部下拉。 请参考数据表:

    RGATE_OFF 待机期间的栅极输出阻抗 1.6 2.4 kΩ ć
    EN_gate low (引脚GH_x,GL_x)时的模式
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Rick,他们让我觉得这里更明显了