This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8840:nFAULT意外下拉

Guru**** 2361690 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8840
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/640327/drv8840-nfault-pulled-down-unexpectedly

部件号:DRV8840

您好,

我们在使用DRV8840时遇到了问题,其 nFAULT被意外地拉下,恢复DRV8840的唯一方法是重置它。  我们监控电流,温度和VM,它们都未达到保护阈值;分别为1A,35°C和恒定24V。  DRV8840进入故障状态是否有任何其他原因?

谢谢你

此致,

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kevin:

    感应电阻值是多少?

    您是否有一个电容器与感应电阻器并联。

    作为实验,请尝试将0.1uF电容器与感应电阻器并联放置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rick:

    感应电阻器为0.22欧姆,我们没有与感应电阻器并行的电容器。 我们还没有机会尝试并联添加电容器,但我们想知道与感应电阻器并联添加电容器会有何帮助? 请您给我们简单的解释一下吗? 谢谢你

    此致,

    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kevin:

    我们已经看到一些情况,感应引脚处的噪音(负电压峰值)会影响设备的操作。 通常在较高电流时会观察到这种情况,但最好排除这种情况。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rick:

    遗憾的是,并行添加电容器没有帮助。 在正常操作期间,nFAULT引脚仍被拉下。 还有其他建议吗? 谢谢你

    此致,
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kevin:

    感谢您提供信息。

    您能否提供电流,nFAULT电压和nSLEEP电压的范围捕获,在nFAULT断言之前放大显示10us?