This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8872-Q1:内部下拉电阻器

Guru**** 2350460 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8872-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/630099/drv8872-q1-internal-pull-down-resistors

部件号:DRV8872-Q1

尊敬的团队:

DRV8872-Q1在输入引脚IN1和IN2上具有内部100k下拉电阻器。 对于100千欧的典型值,我们必须假设的最小值和最大值是多少?

谢谢

卢茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lutz,

    最小值在Iih规格下的数据表中(Iih max = 100uA @ 3.3V或33kOhm)。

    大多数查询都是为了确保外部电阻器可以达到正确的VIH值而询问的最小值。

    如果您仍需要最大值,则需要较多的时间才能获得。 如有需要,请告知我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Rick,
    我们正在使用5V MCU驱动此引脚。 使用什么来确定外部降压电阻器? 使用100uA和4.5Vmin电源时,液压降将为3V至逻辑高电平。 结果是30kOhm电阻器。 假设外部电阻为27kOhm,内部电阻器为33kOhm,此时将产生2.47V电压。 如果电源电压高至5,5V,且内部电阻器显示100kOhm +,则您将接近ABS最大值。 = 5伏。 这是否在整个生命周期内有效?
    谢谢
    卢茨
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Lutz,

    是的,这将是整个生命周期内的有效条件。

    正如您所做的那样,在添加外部阻抗时,最好假设一个30kOhm电阻器。 这将确保设备将看到逻辑高。