This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV1.0983万EVM:USB2ANY故障

Guru**** 2358920 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/641009/drv10983evm-usb2any-trouble

部件号:DRV1.0983万EVM
主题中讨论的其它部件:USB2ANY

尊敬的各位。

我有USB2ANY。
我安装了"LabVIEW运行时引擎2017 -(32位)- Windows - Windows 10/Windows (SP1) 32位/7 (SP1) 64位/Server 2012 R2 64位8.17 2008 R2 64位",我的PC为windows7/64位。
但DRV109xxEVM GUI无法打开。
错误消息为"LabVIEW engine was not found"(未找到LabVIEW引擎)。
您是否了解这一原因?

此致,
Pan-M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,Pan,

    您能否安装LabVIEW运行时引擎2014并查看问题是否仍然存在? 链接如下所示。

    www.ni.com/.../

    我们的用户报告说它与Windows 10兼容,尽管National网站上的描述没有这么说。 如果问题仍然存在,请重新安装GUI,并查看安装LabVIEW 2014后问题是否得到解决。

    最佳,
    -Cole
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您 对Cale的支持。

    我尝试卸载所有以前的驱动程序并安装您推荐的驱动程序和GUI。
    因此,我能够打开GUI。

    谢谢!
    Pan-M