This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8871:DRV8871

Guru**** 2358920 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8871
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/641520/drv8871-drv8871

部件号:DRV8871

咨询DRV8871的驱动问题:

1.不同电机寄存器参数的配置是否有任何差异?

2.驱动电机时需要配置哪些参数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Meng Jeffrey,

    您指的是DRV8871还是其他设备?

    DRV8871具有简单的输入/输入接口,用于控制拉丝电机。 它还具有一个用于限制电流的Ilim引脚。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    DRV8871电机驱动芯片不是用于驱动电机吗?
    我的意思是,在驱动不同的电机时,寄存器参数配置是否不同? 如果不同,如何配置?
    您需要配置哪些参数来驱动电机?
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Jeffrey,

    DRV8871是电机驱动器芯片。
    如数据表所说,它需要2个逻辑输入IN1和IN2。
    本设备没有电动机校准功能,而是针对最简单的单相刷式直流电动机。
    如果需要,唯一需要的配置是通过Ilim引脚实现的电流限制。
    有关当前调节如何在该设备上工作的详细信息,请参阅数据表中的7.3 3部分。 谢谢你