This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8881:DRV8881电流感应

Guru**** 2358920 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8881
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/641450/drv8881-drv8881-current-sense

部件号:DRV8881

团队成员,您好!

客户有关于 电流感应使用检测的问题。  当电流到达ItTrip时,DRV8881开始在衰减模式下运行。  从到达ItTrip到DRV8881启动衰减模式需要多长时间。 我相信这一段太短了。

因为客户很想了解,所以请您告知我。

此致,
Akihisa Tamazaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Tamazaki-san,

    时间有所不同,但通常是比较器将信号发送到数字逻辑和数字逻辑以信号输出开始一天的时间。 我没有可用的数据,但大约是1我们。

    如有必要,可在下周进行检查。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rick-san,

    感谢您的回复。

    我明白了。 我可以回答客户 ,因为我认为 这已经足够了。

    此致,
    Akihisa Tamazaki