请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV2605L 您好,
需要您的帮助,我们正在使用DRV2605L,ERM电机处于开环模式,触觉驱动器在内部触发模式下工作。
但是每次我通过I2C发送Go命令时,EN引脚上的电压都会从3V下降到1.7V,而这种电压下降使驱动器返回到待机模式。
我猜触感驱动器也会消耗来自EN引脚的功率,因此其上的电压将会下降。
您对此有何看法? 如何稳定EN引脚电压?
谢谢!
发货