This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8835:相位/启用模式- 3个引脚

Guru**** 2360050 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8835
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/641506/drv8835-phase-enable-mode---3-pins

部件号:DRV8835

我的问题是关于使用DRV8835的微控制器的接口。 如果我将模式引脚拉高,我能否仅用微控制器的3个信号有效地控制速度和方向? AENABLE和BENABLE线路将是PWM输出。 A和B相位信号是否可以通过单个引脚连接在一起来设置方向?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Brendon,

    可以,您可以将两个相位引脚绑定在一起,以便通过单个输入控制它们。 谢谢你