This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8801: nFAULT detection &퓶 뷸 RPM

Guru**** 2358420 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8801
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/641455/drv8801-nfault-detection-increasing-rpm

部件号:DRV8801
主题中讨论的其他部件:Tida-0.0875万

您好,  

我的一位客户使用参考TIDA-0.0875万的DRV8801设计了一个单相BLDC,在12V上工作。  

1. 当我使用螺丝刀或铅笔等障碍物实际停止风扇叶片时,电机停止,然后在我清除障碍物后开始移动,这很好。 但在这种情况下,nFAULT引脚上没有任何指示,nFAULT仍然很高。 使用nFAULT可以检测到这种情况吗?

2.客户希望提高连接到电机的相同叶片的转速。 请就此提出建议。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Naveen:

    1.  当我试图用螺丝刀或铅笔等障碍物来阻止风扇叶片时,电机停止,然后在我清除障碍物后开始移动,这很好。 但在这种情况下,nFAULT引脚上没有任何指示,nFAULT仍然很高。 是否可以使用nFAULT检测此情况?[/QUOT]

    可能没有故障迹象。 只要电压保持高,电流保持在过电流以下,并且温度保持在温度过高警告以下,nFAULT将不会断言。

    2. 客户希望提高连接到电机的相同叶片的转速。 请就此提出建议。  [/引述]

    如何控制输入? 它们是否处于100 % 占空比?
    如果设备在100 % 占空比下运行,则提高速度的唯一方法是增加电压。