This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8301:DRV 8301电机电源

Guru**** 2358060 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8301
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/641356/drv8301-drv-8301-motor-power-supply

部件号:DRV8301

TI团队:您好!

我有BOOSTXL DRV8301 电机驱动增压器组件和Launchpad XL F2.8027万F FOC安装。 我购买了一个三相电机(HobbyKing BL1230 5300 kV无刷流道电机)来与这些EVAL套件配合使用。 电机制造商表示它需要使用3个LiPO电池 和一个ESC。并且使用TI配置(如上所述)代替ESC并使用实验室直流电源(而不是Lipo电池)将电机从保修期中拉出。

我一直在寻找可以使用TI提供的这些评估板运行的电机。 TI不提供与它们兼容的电机是不好的。 请问您对汽车制造商的意见有何看法? 这将是一个很大的帮助。

总之,11.1 V上的直流实验室电源设置连接 到增压器组件的电机电源插头+评估套件(更换 ESC) HobbyKing BL1230 5300 kV无刷流道电机一起工作正常?-我需要将电源的电流限制设置为最小值,然后逐渐增加电流,使电动机开始旋转。

提前感谢您的支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Nasrin,

    抱歉。 我们对此没有评论。