This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8305- Q1:关于直线法规措施和矛盾

Guru**** 2350130 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/629833/drv8305-q1-about-line-regulation-measures-and-contradictory

部件号:DRV8305- Q1

客户正在考虑使用DRV8304-Q1的内部LDO。
参考DRV8305- Q1数据表,线路调节规定为典型值:20 mV。

客户的规格不是很好。

因此,我们需要考虑生产线监管措施。
作为一种对策,可以考虑输入电容器,以便输入电压足够稳定。

问题1.
请告诉我是否有其他有效的方法。
另外,请告诉我,采取反措施是否会引起任何冲突。

-Harukawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Harakuwa San,

    客户将接受什么价值线监管?