This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8432:OC-ADJ计算

Guru**** 2361690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/641369/drv8432-oc-adj-calculation

部件号:DRV8432

大家好,

您是否可以帮助我们提供OC-ADJ 计算器信息??

我的客户需要设置OC = 2A。 请提供帮助。谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    吴喜宝,

    2A时请使用143千欧的电阻器。 每个点之间的值大约是线性的。

    请注意,需要考虑设备之间的差异。 从数据表中:
    假设在多个设备之间的OC-ADJ引脚上存在固定电阻,则OC阈值测量中的20 % 设备到设备变化是可能的。 因此,此功能设计用于系统保护,而不是用于精确的电流控制。