This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8711:通道B过流关闭

Guru**** 2358060 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8711
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/641125/drv8711-channel-b-overcurrent-shutdown

部件号:DRV8711

大家好,

我们设计了一个使用 DRV8711驱动步进电机的板

当我配置寄存器时,电机未运行,状态寄存器给出过电流关闭错误。 (0x04)

下面是运行电机的一些参数:  

MOSFET:BUK7M10-40E

感应电阻器: 300 µOhms

我使用 了DRV8711快速旋转和调节指南中给出的寄存器的默认参数,这些参数是:

0x01扭矩0x0138

0x02关闭0x0032

0x03空白0x0100

0x04衰减0x0510

0x05停转0x0A02  

0x06驱动器0x0000  

0x00控制0x0C11

有什么想法会导致此错误以及如何修复?

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mert:

    您能否确认您的感应电阻值和目标切碎电流?
    提供的感应电阻值(300微欧姆)相当于410A。

    您是否有电流探头来测量绕组中的电流?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rick:
    感谢您的回复。 我确认感应电阻器为300微欧姆。 我们错误地将其替换为0.03 ohm。 我真的不知道什么应该是电流。 我的步进电机的电流为0.8A/相,电阻器为13ohm/相。

    通过查看当前的切碎公式,我认为我们可以通过增加ISGAIN和降低扭矩来弥补错误。

    “目前还没有探头。

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rick:

    我降低了扭矩并增加了ISGAIN,以获得5A的切碎电流,但仍出现相同的错误。 导致这种情况的原因可能是什么?

    以下是寄存器的新配置:
    (0x0,0xF13)
    (1,0x137)
    (2,0x04D)
    (3,0x1FF)
    (4,0x50A)
    (5,0x900)
    (6,0x555)
    (7,0x000)

    谢谢!