This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV1.1873万:FG异常问题

Guru**** 2361250 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/639549/drv11873-question-of-the-abnormal-fg

部件号:DRV1.1873万

您好,

我正在使用 DRV1.1873万 来驱动我们投影仪项目上的色轮马达。  

我需要恒定和稳定的转速来保护  彩色滚轮电机。因此,我检测到FG的销以 获得  彩色滚轮电机的转速。

附件为示意图。

通过观察 示波器,我在几个小时内发现FG信号的突然变化 。

FG频率 在  两秒内发生显著变化,然后 变为 正常 频率。

连接是两块电路板的FG和RD波形。

示波器通道1和通道4代表RD信号。

示波器通道2和 通道3代表FG信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    事件发生前的FG频率是多少?

    谢谢!

    SEIL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    FG之前的频率为560 Hz。

    现在,我正在寻找更换FG的问题。

    以下是布局。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否验证设备未检测到错误锁定状态? 如果是这样,设备将停止驱动电机,以锁定释放时间为基础,这取决于FS设置。

    谢谢!

    SEIL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好:
    我有一个问题。为什么DRV1.1873万设备的一部分在几天内工作良好。
    根据DRV1.1873万数据表,对于电动机绕组电阻低和电感低的高速风扇电动机,应拉动FS引脚 高。 FG频率为550 Hz,因此FS引脚被拉高。
    请问锁定条件是什么?DRV1.1873万数据表对此不是很清楚。当电机被外力阻塞或停止时, 我看到FG信号发生变化,电流几乎为零。现在,只有一个低功率风扇用于支撑彩色滚轮电机。
    您能否详细解释锁止情况? 我想了解更多有关锁定条件的信息。
    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果设备检测到电动机不旋转。 根据FS设置,设备将停止驱动电机3或6秒钟,然后重新启动电机操作。

    这是锁定检测功能。 我想确保设备不会错误地检测锁定检测。

    谢谢!

    SEIL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    FG单次更改的时间几乎为3秒。FS设置设置为高。可能的主要是锁定检测。

    我不太理解FG信号改变时电机总是在旋转。

    您能告诉我如何判断设备是否在错误地检测锁定检测吗?

    还有一个关于FS设置的问题。

    RPM =(FG *60)/极对。 极对为4。 RPM为7200。FG理论上为480 Hz。

    问题是FS引脚是否应拉高。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    以下是有关锁定检测的纸张。 我同意您的设备似乎捕获到错误锁定检测。

    www.ti.com/.../slva778.pdf

    SEIL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经详细阅读了slva778.pdf。
    我假设我的设备似乎捕捉到了错误锁定检测。
    根据数据表,在锁定保护条件下,RD输出保持高电压,直到解除锁定保护并完成重新启动。
    在整个马达旋转过程中,我没有观察到RD信号的任何变化。
    这是否也意味着我的设备不能捕获错误锁定检测。
    这不是真正的原因,我要找其他的原因。
    感谢您的深思熟虑的回复。