This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-DRV8323RS:支持MotorWare

Guru**** 2350410 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8301, MOTORWARE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/629323/boostxl-drv8323rs-support-in-motorware

部件号:BOOSTXL-DRV8323RS
主题中讨论的其他部件:DRV8301MOTORWARE

您好,

我目前正在开发基于F2.8069万M + DRV8301增压器模块套件的BLDC电机驱动解决方案。 我使用MotorWare示例项目作为项目的基础,一切正常运行。 但是,现在我想测试DRV8323RS助推器模块,但在MotorWare中找不到此模块的任何库。 是否可以在某个位置找到此模块的软件库? 或者,唯一的方法是手动编辑drv8301.c和drv8301.h文件(可在MotorWare中找到)?   

提前感谢您的参与,

弗拉迪斯拉夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Vladislav,

    此时需要手动编辑。

    两种设备在功能上相似。 最大的变化是寄存器地图。