This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8305:增益=4的电流感应

Guru**** 2358920 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/641167/drv8305-current-sensing-with-gain-4

部件号:DRV8305

大家好,

由于我的客户在最初的帖子上没有得到回复,我正在重新发布旧的帖子。 请注意,我们很快就会得到答案:

我们在测量来自低侧MOSFET的RDS_ON电流时遇到问题。 当PWM处于高时间时,电流输出比低时间高200mV。

黄色图形为OP输出,红色为电流传感器相位中测得的电流,绿色= OP_IN+,蓝色= OP_IN-

当我们将VREF分配器从4更改为k = 2时,输出信号与预期相同。 参见下图:

您是否知道导致此问题的原因? 是否可以将VREF设置为0? DRV8323是否 也存在此问题?

谢谢,此致,

费利克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Felix:

    这一问题是通过其他渠道处理的。 客户是否尝试过建议的方法? 请随时发送包含新结果的私人消息。 谢谢你。