This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8711:如何使用它驱动带编码器的步进器?

Guru**** 2353800 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8711EVM, DRV8711, DRV8704
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/629167/drv8711-how-can-use-it-for-driving-stepper-with-encoder

部件号:DRV8711
在“Thread (线程)”中讨论的其它部件:, DRV8704

大家好,

我目前正在为带有编码器的步进器开发一个驱动器解决方案,该编码器可处理10安培电流。 我找到了使用外部FET (DRV8711EVM)进行10 A输出的方法,但是,我想对步进器实施一个磁性编码器,以使该系统关闭。

我的问题是,我能用编码器提供的信息来调节驱动器的输出电压。

我的意思是,是否可以通过此调节电压来控制外部FET,并通过此操作来增加/降低输出电压。

我查看了数据表,但未找到我的问题的任何答案。  

如有任何帮助,我们将不胜感激。

提前感谢!

奥古兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Oguz:

    DRV8711设计用于单独控制每个步骤的电机电压(电流)。 如果您要创建闭环系统并调节电压,请考虑使用其他设备。

    DRV8704可满足您的需求。 它具有DRV8711的许多相同功能,但设置为PWM输入。 您可以使用外部电路控制电压/电流。