请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8320 主题中讨论的其他部件:DRV832X
您好,我有一位客户提出以下问题:
开始为DRV832x编写一些代码,并对SPI寄存器有一些问题。
当我写入零件时,这些都存储在易失性存储器中。 那么每次启动驱动程序时,我都需要写入所有寄存器吗?
在数据表部分,8.5 讨论了使用16位帧的问题。 我的SPI主控基于8位电阻器。 所以我需要发送2个8位的部分,在这两个部分之间会有一个小的停顿。 如果我在此暂停期间将芯片选择和时钟保持在正确的状态,是否会导致部件出现问题? 我认为答案是可以接受的,因为SPI接口没有指定最小频率,几乎可以是0Hz。 我将以1MHz运行,但如果需要,可以减速。
谢谢!
Michael Balourdas