This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8873-Q1:驱动电机IC,用于驱动电源12V直流电机

Guru**** 2358060 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8702-Q1, DRV8703-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/640601/drv8873-q1-driver-motor-ic-to-drive-power-12v-dc-motor

部件号:DRV8873-Q1
主题中讨论的其他部件:DRV8432DRV8702-Q1DRV8703-Q1TIDA-0.1389万TIDA-0.048万

尊敬的*:

我有一台直流电机,规格为:

额定电压:12伏

无负载电流<= 3A

额定负载<= 7A

锁定电流<=20A

1) TI是否有集成电路驱动器来驱动此类电动机(或者您是否有控制器,然后我使用离散MOSFET)?

2)一个一般问题:我查看了TI直流电机驱动器,它们都有VM引脚(电动机电压)。

所以如果我的电机是12V,我有12V电池,如果我将12V应用到驱动器IC的VM针脚->,那么电机上的电压会更低,对吗?

例如: VM针脚为12V,电动机的负载电流为7A ->电动机VM上的电压= VM- I*RDSon(H-FET)-I*RDSon(L-FET)??

计算和设计VM引脚电压以获得电动机导轨上的12伏电压的最佳方法是什么?

此致。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,D_ZERO,

    1) TI是否有集成电路驱动器来驱动此类电动机(或者您是否有控制器,然后我使用离散MOSFET)?

    >>>假设您不需要汽车设备,则可以使用集成设备。 并行模式下使用的DRV8432可以提供所需的电流。

    >>>一般而言,您最好使用DRV8702-Q1或DRV8703-Q1等栅极驱动器。 这些器件允许您将FET的RDSon和栅极电荷配对以满足您的需要。

    2)一个一般问题:我查看了TI直流电机驱动器,它们都有VM引脚(电动机电压)。

    所以如果我的电机是12V,我有12V电池,如果我将12V应用到驱动器IC的VM针脚->,那么电机上的电压会更低,对吗?

    例如: VM针脚为12V,电动机的负载电流为7A ->电动机VM上的电压= VM- I*RDSon(H-FET)-I*RDSon(L-FET)??

    计算和设计VM引脚电压以获得电动机导轨上的12伏电压的最佳方法是什么?

    >>>您回答正确。 FET的RDSon降低了电机电压,电流感应电阻器上的电压也降低了。 由于电压降,您无法在电机上达到12V,但您可以通过低RDSon FET接近12V。 您可以从以下位置开始搜索高性能FET: http://www.ti.com/power-management/mosfet/n-channel-mosfet-transistor/overview.html 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Rick:

    感谢您的重播。 这些都是很好的信息。 我还有一些问题。

    1)关于DRV8703-Q 我看到TI具有TIA-0.1389万-小尺寸天窗电机模块参考设计。

    在设计中,它表示使用了拉丝式直流电机(BDC),并且使用霍尔传感器来确定BDC的速度和位置。

    A)您能否告诉我TIDA-0.1389万上使用了哪种BDC?

    b)是否可以使用定子中有永久磁铁的BDC?

    c)我们是否可以将类似这样的电动车窗电机用于TIDA-0.1389万上的霍尔传感器?:

    2)我可以使用哪种霍尔传感器来确定电动车窗直流电机的速度和位置?

    3)在 TIDA-0.048万设计中,汽车霍尔传感器旋转编码器是否也使用了BDC? 使用哪种BDC?

    此致。