请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV1.0983万 尊敬的团队:
在哪里 可以找到DRV1.0983万的时间图表和编程寄存器(如何读取和写入寄存器)指南?
我通过外部控制器的I2C接口连接了1.0983万
如何在不使用的情况下从控制器读取和写入1.0983万的寄存器
DRV1.0983万 EVM GUI
如果您可以给出读写寄存器和EEPROM的示例
谢谢
维他利
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的团队:
在哪里 可以找到DRV1.0983万的时间图表和编程寄存器(如何读取和写入寄存器)指南?
我通过外部控制器的I2C接口连接了1.0983万
如何在不使用的情况下从控制器读取和写入1.0983万的寄存器
DRV1.0983万 EVM GUI
如果您可以给出读写寄存器和EEPROM的示例
谢谢
维他利
您好Vitalii,
请参阅 DRV1.0983万 应用报告的编程指南和 TIDA-0.1373万:EEPROM编程工具的用户指南 ,了解有关读取和写入DRV1.0983万寄存器的更多信息。
对于上下文,DRV1.0983万可使用您的控制器通过I2C进行编程。 由于I2C 是 一种通用的通信协议,我们的设备符合原始规格(注:注:快速模式)。 有关I2C的一些基本信息可以在这里找到 。 DRV1.0983万的从属地址为 0b10.1001万0或0x52。
最佳,
-Cole