This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8825:有关DRV8825数据表的问题

Guru**** 2358850 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8825
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/641061/drv8825-for-the-questions-of-the-drv8825-datasheet

部件号:DRV8825

大家好,

客户有关于DRV8825的一些问题,如下所示:

问题1:衰减模式有三种模式。 客户想知道电机何时将进入 衰减模式?

在每个步骤循环中? 或电机制动器期间? 还是 在电动机换向过程中?

问题2:对于 数据表第12页上的方程式1,ICHOP电流是否为 电动机的峰值输出电流?

问题3:对于 消隐时间, 数据表的8.3 4消隐时间显示“消隐时间还设置了PWM的最小接通时间”。

因此,当客户设置步进信号周期时   ,是否需要参考消隐时间来设置步进信号周期?

祝你一切顺利,
张美基
亚洲客户支持中心
德州仪器(TI)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Mickey:

    [报价用户="Mickey Zhang"]

    问题1:衰减模式有三种模式。 客户想知道电机何时将进入 衰减模式?

    在每个步骤循环中? 或电机制动器期间? 还是 在电动机换向过程中?

    [/引述]

    当电流水平达到方程式1设定的切碎级别时,电机进入衰减模式。 表2将电流百分比在0和100 % 之间进行修改。

    Mickey Zhang 说:
    问题2:对于 数据表第12页上的方程式1,ICHOP是否为 电动机的峰值输出电流提供电流?[/QUOT]

    电流为峰值。

    [报价用户="Mickey Zhang"]

    问题3:对于 消隐时间, 数据表的8.3 4消隐时间显示“消隐时间还设置了PWM的最小接通时间”。

    因此,当客户设置步进信号周期时   ,是否需要参考消隐时间来设置步进信号周期?

    [/引述]

    客户不需要参考空白时间来设置步进信号周期。 空白时间由内部控制。