This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8825EVM:在DRV8825评估模块中启用DAC时发出噪音

Guru**** 2356530 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8825
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/640741/drv8825evm-noise-when-enabling-dac-in-drv8825-evaluation-module

部件号:DRV8825EVM
主题中讨论的其他部件:DRV8825

您好,

我使用的是DRV8825评估模块,每当我使用VREF的DAC输入时,步进电机中会发出大量噪音,并且没有达到预期速度。尝试过慢速和快速衰减也没有改进。

配置:- 32微步进模式,快速衰减已启用。

模块中启用POT的相同配置运行平稳,没有任何噪音和速度干扰。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shiv,您好!

    使用DAC和电位计时的VREF电压是多少?

    DAC限制为2.5V,而电位计可达到3.3V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rick:

    两者均设置为0.65V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shiv,您好!

    这是很难解释的。 如果AVREF和BVREF均设置为0.65V,则操作应无差异。

    当连接到DAC和电位计时,您是否已查找AVREF/BVREF信号上的噪音?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rick:

    我已通过在DAC输出中添加RC滤波器解决了该问题,现在没有噪音,电机旋转顺畅。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shiv,您好!

    感谢您报告此调查结果。