This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8870:drv8870的散装CAP_INRUSH电流

Guru**** 2358920 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8870
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/640520/drv8870-bulk-cap_inrush-current-of-drv8870

部件号:DRV8870

团队

您可以检查以下问题吗?

 

问题1.    容量电容的足够电容

 

1)    当直流电动机或旋转电磁线圈的1A峰值时,您是否可以推荐足够的散装电容?

2)    是否有计算电容的方法(方程式)?

3)    如果客户使用DCDC稳压器提供的稳定主电源( 上图中的24VO),客户能否降低电容值?

 

问题2.     散装电容的浪涌电流

1)    在客户的开发板上由于多个电机驱动器的散装盖,出现了高浪涌电流。  是否有任何方法可以减少这种情况?

2)    当客户在靠近车载的位置使用多个电机驱动器时,是否可以卸下一些散装盖

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Danny:

    仅供参考--另一个参考资料可在Webench: webench.ti.com/.../上找到
    到达此站点后,即可创建DRV8870/71/72设计。

    此博客也可访问 :e2e.ti.com/.../motor-drive-forum-top-faqs-3-methods-to-prevent-electrical-overstress

    问题1. 大容量电容的足够电容

    1)当直流电动机或旋转电磁线圈的1A峰值时,您是否可以推荐足够的散装电容?

    >>>客户比我们更了解他们的系统,用例和布局,因此我们不建议批量盖。 您可以看到我们的EVM上使用的批量上限。

    2) 是否有任何方法(方程式)来计算电容?

    >>>您可以使用此链接作为指南: www.ti.com/.../slta055.pdf

    3) 如果客户使用DCDC稳压器提供的稳定主电源(如上图中的24VO),客户能否降低电容值?

    >>>这取决于电源和大容量电容之间的距离。 大容量电容器就像本地电源一样提供电流,直至电源可以补充电荷。


    问题2. 散装电容的浪涌电流

    1) 在客户的开发板上,由于多个电机驱动器的散装盖,出现了高浪涌电流。 是否有任何方法可以减少这种情况?

    >>>大多数方法都涉及降低电压斜坡速率或限制电流。 这些可通过缓慢打开的晶体管或电感器来限制电流来实现。

    2) 当客户在靠近车载的位置使用多个电机驱动器时,是否可以卸下一些散装盖?

    >>>是的,但应该对其进行测试,以确定系统是否正常运行。 放置额外的批量占用空间并将其卸载是一个好主意。