This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2603:过电流保护

Guru**** 2358060 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2603
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/640318/drv2603-overcurrent-protection

部件号:DRV2603

大家好,

我的客户考虑将DRV2603用于ERM驱动程序。
我想提出以下问题。

1)
数据表显示了以下过流保护功能 ,但我找不到典型的过流阈值。
(第8页)

您能否告诉我 ,我应该在哪里看到 以确认阈值?

2)
 DRV2603是否有类似以下的图表?
X轴:负载电流
Y轴:输出电压

此致,
Yaita /日本距离

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yaita,您好!

    1.最小负载阻抗规格(5.2V时为8欧姆)表示过载阈值。 这将计算为650mA并计算利润。
    2,必须为特定的机构风险管理完成这项工作。 计算方法是将静态电流添加到负载电流。 负载电流是输出电压除以ERM电阻。 我只有LRA的数据。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kelly-San,

    感谢您的支持。
    关于问题2,您能否告诉我为什么我们应该为负载电流添加静态电流?

    此致,
    Yaita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    除了负载电流外,静态电流还会考虑设备的电流消耗。 静态电流比负载电流小得多,在大多数情况下可以忽略。