This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8801A-Q1:输出短路期间的输入电流

Guru**** 2357040 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/640577/drv8801a-q1-input-current-during-short-circuit-on-output

部件号:DRV8801A-Q1

您好,

我想知道输出电流为3A时,输入端的电流是多少。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Srikanth,

    3A时,过电流可能不会激活。 技术指标是,过流电路将激活低到3A,但可能更高。

    您如何以及在何处测量输入端的电流(示波器/数字万用表/电源读数,电源或散装电流盖与设备之间的电流)?
    假设过流电路激活,您应看到从0A到过流触发点的电流峰值,然后是0.5 到3毫秒的无电流。

    此循环将重复。 数字万用表或电源将提供平均电流。 平均值取决于达到过流级别所需的时间,过流重试时间以及重试时间结束时剩余的电流。