This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/DRV8836:DRV8836

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8836, DRV8835

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/639858/webench-tools-drv8836-drv8836

部件号:DRV8836
主题中讨论的其他部件: DRV8835

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好:

   我对DRV8836有如下疑问 :

    设备在24小时,75度高温下损坏DRV8836,电机不工作。 分析为DRV8836损坏后,如何排除断片?  

  非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Miaomiao,您好!

    在许多情况下,故障设备可能是由于电气过度应力所致。 这可能是由于电压峰值高于或低于额定最大值/最小值造成的。

    是否已确定设备在指定的操作限制范围内运行?

    有多少设备损坏? 测试了多少次?
    系统电压是多少?
    正在使用哪种模式?
    电流流经电机的电流是多少?
    有多少大容量电容可用?
    设备是否循环进入和退出热关机?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rick:
    有五种测试设备,其中一种是坏的;
    系统电压为3伏;
    模式为"进入/进入"模式;
    电动机的工作电流为260 mA,锁定转子电流为450 mA;
    我不太理解您所说的'热关机循环进出',我如何确认'设备是否热关机循环进出'? 是否引入了数据表? 我的测试温度是75度,芯片的温度是-40~150,这应该是正确的。
    下一步如何测试? 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Miaomiao,您好!

    感谢您提供其他信息。

    我不太理解您所说的'热关机循环进出',我如何确认'设备是否热关机循环进出'?  

    >>>如果可以监控器件上的VCC电压以及输出电压或电流,请查找要停止驱动的输出或要停止的电流。 测量从输出/电流停止到再次开始的时间。 此时间可提供线索。~1ms的时间是过电流事件。 如果不~1ms,则其他事件可能是过热或欠压。 监控VCC电压以确保VCC不会电压降并导致欠压。 此时,剩余故障为过热。

    >>>这些故障在 数据表的表1中描述。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Miaomiao,您好!

    我忘了问:DRV8835使用的大容量电容器值是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rick:
    电源和接地之间三个并联电容的驱动芯片,电容值为0.01uf,0.1uf和10uf;
    驱动器芯片是DRV8836而不是DRV8835。
    当我使用断裂的切屑驱动电机时,电机振动而不转动。 为什么会出现这种现象呢?
    断芯片输出波形在未与电机,连接时是正常的,但当与电机连接时,输出波形异常。