This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-DRV8320H:BOOSTXL-DRV8320H

Guru**** 2356550 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-DRV8320H
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/640424/boostxl-drv8320h-boostxl-drv8320h

部件号:BOOSTXL-DRV8320H

您好,先生,

我计划使用FOC算法和DRV8320H驱动BLDC电机?
我需要6个PWM输入。 对于我的逆变器,我使用 CSD8.8539万ND MOSFET,并且我使用 INA240进行在线分流精密相位电流感应

我的问题:

1-如数据表第29页所述,我必须将模式引脚连接到AGND?

2-我1µF在每个VDRAIN和接地上放置一个小电容器(μ L)吗? 如数据表第60页(图51)所详述?

3-我计划进行线路并联电流感应,第60页数据表(图51)中所示的Rsense是否是必需的?

4-如何防止高侧源感应输入(SHA,SHB,SHC)振铃?


谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Merlin:

    仅供参考-- BOOSTXL-DRV8320H示意图和布局可在线获得,作为指南。

    1-如数据表第29页所述,我必须将模式引脚连接到AGND?

    >>正确,将模式引脚连接到AGND

    2-我1µF在每个VDRAIN和接地上放置一个小电容器(μ L)吗? 如数据表第60页(图51)所详述?

    >>是的,建议这样做

    3-我计划进行线路并联电流感应,第60页数据表(图51)中所示的Rsense是否是必需的?

    >>您需要能够感应每个相位的电流。 这可以在图示的低侧或高侧进行。

    4-如何防止高侧源感应输入(SHA,SHB,SHC)振铃?

    >>您可能需要在相位引脚上安装缓冲器。 这取决于应用程序。